Reguli de umplere - cabluri și furtunuri în portcabluri

Reguli generale pentru cabluri și furtunuri în portcabluri

Mănunchi de cabluri într-un lanț portcablu pentru alimentare.

Diametrul maxim al cablului

Instrucțiuni pentru separarea interioară a portcablului

Lanț portcablu cu cablu verde pentru împărțirea interioară.

Reguli de umplere

Regula de umplere 1: d1 + d2 > 1,2 x înălțime

Regula de umplere 1: d1 + d2 ≤ 1,2 x înălțime

Spațiu liber

Raza de îndoire R

Reguli de umplere a portcablului

Reguli de umplere | Cablu electric rotund

  1. Cablurile trebuie să fie așezate drept, fără răsucire. Cablurile nu trebuie să fie derulate din partea superioară a bobinei. Cablurile noastre chainflex sunt imediat pregătite pentru a fi introduse direct în e-chain®. Acestea nu trebuie să fie deconectate sau așezate înainte de instalare.
  2. Cablurile trebuie așezate astfel încât fiecare cablu individual să se poată mișca liber de la o parte la alta.
  3. Cablurile trebuie să se poată deplasa liber de-a lungul razei. Acest lucru trebuie verificat de două ori dacă traseul superior funcționează la raza maximă de curbură a cablului.
  4. Divizarea interiorului lanțurilor electronice cu ajutorul separatoarelor sau rafturilor interioare igus este necesară dacă sunt dispuse mai multe cabluri și/sau furtunuri cu diametre diferite. Este important să se prevină încurcarea cablurilor și furtunurilor.
  5. Cablurile și furtunurile cu materiale de înveliș diferite nu trebuie să fie lăsate să se lipească împreună. Este posibil să fie necesar ca acestea să fie separate. cablurile igus chainflex din toate seriile pot fi combinate.
  6. Cablurile electrice rotunde trebuie să dispună de o protecție împotriva tensiunii la ambele capete. În cazuri excepționale, cablurile pot avea o atenuare a tensiunii doar la capătul mobil al lanțului energetic. Pentru majoritatea cablurilor, se recomandă un spațiu de 10-30 de ori diametrul cablului între capătul segmentului de curbură și punctul fix. Pe de altă parte, cablurile chainflex pot avea o atenuare a tensiunii direct la suportul de montare, după cum au confirmat testele.
Reguli corecte și incorecte pentru umplerea lanțurilor portcablu și a tamburilor de cablu, marcate cu bife verzi și X-uri roșii.

Reguli de umplere | Furtunuri pneumatice

Conducte pneumatice și un sistem de lanț portcablu cu conectori.

Reguli de umplere | Cabluri plate

Cablu plat pe un tambur de cablu într-un lanț portcablu.

Reguli de umplere | Furtunuri hidraulice

Trunchiuri de lemn lângă o bandă transportoare în pădure.

Reducerea solicitării

Cablu cu descărcare de tracțiune într-o regulă de umplere pentru cabluri multiconductoare.

Rollclip

Un furtun verde este ghidat în suport.
  • Manipulare simplă
  • Umplerea automată a lanțului energetic cu cablu Chainflex® sau cablu definit liber
  • Evitarea erorilor de umplere datorită setului integrat de reguli
  • Conectarea la biblioteca noastră CAD 3D
  • Crearea automată a unei liste de piese și a unui desen cu dimensiuni

Magazin de lanțuri energetice

Baza de cunoștințe lanțul energetic

Lanț portcablu negru cu o secțiune evidențiată în portocaliu în sistemul de ghidare a cablurilor.

Seminar online

O persoană folosește un laptop cu interfața unui seminar online pe ecran.

Blog: aprovizionarea cu energie

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță