Modificarea limbii :

Cablurile rezistente la căldură sunt special dezvoltate pentru utilizarea la temperaturi extreme. Există cabluri rezistente la frig și cabluri rezistente la căldură. În funcție de spectrul de temperaturi, în aceste zone extreme sunt utilizate soluții speciale chainflex®. Cablurile rezistente la temperatură sunt preferate pentru aplicațiile care trebuie să continue să funcționeze la temperaturi ambientale foarte ridicate sau foarte scăzute. Cablurile sunt utilizate într-o mare varietate de industrii, în care există numeroase exemple de aplicații solicitante. De exemplu, cablurile pentru temperaturi scăzute sunt adesea utilizate în tehnologia de refrigerare și climatizare sau în sectorul offshore , în timp ce cablurile pentru temperaturi ridicate sunt frecvent întâlnite în aplicații care variază de la tehnologia metalurgică, siderurgică și a laminoarelor la prelucrarea cimentului, sticlei și ceramicii. Funcționarea și fiabilitatea cablului trebuie să fie garantate atât în condiții de căldură, cât și de frig, la fel ca în cazul temperaturilor ambientale normale. În funcție de aplicație, fluctuațiile sezoniere de temperatură pot afecta și materialele de înveliș ale cablurilor utilizate în exterior. În cazul cablurilor în mișcare permanentă, sarcina mecanică acționează asupra duratei de viață a cablului, pe lângă influențele nefavorabile ale mediului. igus® a fost prima companie care a dezvoltat sisteme complete e-chain® constând în cablu chainflex® și e-chain® dintr-o singură sursă pentru condiții nefavorabile în domeniul temperaturilor ridicate și scăzute.

Testate în laboratorul de testare
În laboratorul de testare igus®, toate cablurile chainflex® sunt testate în serii de teste foarte complexe. În plus față de laboratorul de testare de 2.750 m², igus® a amenajat un container climatic mare, special echipat, în care testele cablurilor sunt efectuate în mișcare continuă la -40 grade Celsius.
În cataloagele lor, toți producătorii de cabluri specifică două intervale de temperatură în care cablurile lor pot fi utilizate în siguranță: unul pentru instalații fixe și unul pentru aplicații mobile. Referirea la un standard obligatoriu este de fapt menită să creeze comparabilitate, dar ceea ce se înțelege prin termenul "mișcare" în testele standardizate nu are prea mult de-a face cu mișcarea reală într-un lanț energetic - în special în ceea ce privește sarcina respectivă.
Din acest motiv, în plus față de testele în conformitate cu specificațiile DIN, noi, cei de la igus®, am postcalificat toate materialele de înveliș chainflex® oferite cu o mare varietate de cabluri. Prin teste practice în condiții reale în containerele cu climă controlată igus®. Prin urmare, după aproape 400 de milioane de curse testate, suntem singurul furnizor capabil să ofere trei categorii fiabile: "fix conform DIN", "mobil conform DIN" și "e-chain® conform seriei de teste igus® în condiții reale". Aceste informații creează siguranță pentru clienții noștri, pe de o parte, și consolidează garanția noastră, pe de altă parte. Putem face declarații privind durata de viață garantată numai pe baza acestor metode de testare realiste. Același principiu se aplică și la selectarea razei de curbură potrivite.
igus® Test în e-chain®. În cadrul acestui test, cablul este asamblat ținând cont de raza de curbură, de separarea interioară și de descărcarea de tensiune. După montare, cablul este deplasat în conformitate cu valorile standard ale testului igus®. Deplasarea are loc în containerul climatic la temperaturi de până la -40°C. Se consideră că testul a fost trecut dacă construcția este scoasă din e-chain® fără deteriorări (în acest caz particular: fără deteriorarea mantalei). **Flexibil: ** Încercare în conformitate cu DIN EN 60911-504 pentru "mutat". Cablul este răcit până la temperatura de încercare. După ce cablul a petrecut peste 16 ore la temperatura de încercare, acesta este înfășurat pe un mandrină. După îndepărtare, se efectuează o inspecție pur vizuală. Acest așa-numit test de înfășurare pe mandrină este trecut dacă mantaua cablului rămâne intactă. **Fixat:** Test în conformitate cu DIN EN 50305 pentru "instalație fixă". Cablul este fixat la temperatura de încercare și încărcat cu o greutate de încercare care cade. Acest așa-numit test de impact la rece este considerat a fi trecut dacă cablul rămâne intact.

Cum se comportă cablurile de fibră optică chainflex® în aplicații extreme, de ex. -40°C?
Oriunde producția implică o intensitate termică ridicată, un cablu rezistent la căldură oferă siguranță. Acesta este proiectat pentru zone extreme și își dovedește valoarea în orice domeniu în care sunt necesare atât rezistența la căldură, cât și flexibilitatea, cum ar fi în utilizarea lanțurilor de tracțiune pentru distanțe lungi de deplasare.
igus® oferă produse din plastic foarte dezvoltate pentru uz profesional. În timpul dezvoltării, se pune un accent deosebit pe asigurarea faptului că toate produsele și sistemele sunt armonizate între ele. Funcționarea fiabilă chiar și la sarcini mari și o durată lungă de viață sunt condiții prealabile pentru ca dezvoltările și inovațiile să intre în producția de serie. Pentru a se asigura că un cablu rezistent la căldură este pe deplin funcțional pe o perioadă lungă de timp, acesta este produs la igus® folosind procesul chainflex®(R). Expansiunea și contracția căldurii atunci când temperaturile scad sunt absorbite de material, iar semnele de oboseală sunt prevenite de flexibilitatea ridicată. Această structură de înaltă calitate a tecii este completată de interiorul cablului, deoarece miezul, toronul și toronul sunt, de asemenea, optimizate pentru mișcare.
Aceste proprietăți valoroase de utilizare fac ca un cablu rezistent la căldură de la igus® să fie preferat acolo unde verificările constante și lucrările de întreținere sunt dificile și ar duce la costuri ridicate. Domeniile de aplicare includ industria oțelului, prelucrarea materialelor plastice, dar și construcția de saune. Cablurile rezistente la căldură de la igus® sunt partenerul ideal pentru filamentul ibus Trigo, care poate rezista la temperaturi de până la 180° C. Cu toate acestea, orice cablu poate fi atât de bun pe cât permit accesoriile și piesele sale suplimentare. Prin urmare, pentru o soluție completă de aplicare, vă oferim, de asemenea, conectori, kituri de jgheaburi de ghidare și sisteme de atenuare a tensiunii.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h