Succes pentru client: Competitivitate prin avantajul costurilor ridicate în producție și ambalare, schimbarea rapidă și flexibilă a producției, ușurare pentru angajați
Breckle este unul dintre cei mai mari producători de saltele din Germania. Cu toate acestea, cererea a fost limitată de la începutul anului 2020. În același timp, industria medicală a raportat o cerere ridicată de măști respiratorii în februarie 2020, motiv pentru care compania a decis să își schimbe o parte din producție către măști respiratorii.
Expoziția companiei s-a confruntat cu mai multe provocări în același timp: Presiunea timpului și a costurilor, precum și nevoia tot mai mare de automatizare pe măsură ce cererea creștea. Cu Low Cost Automation, a fost dezvoltată o soluție modulară de automatizare pentru ambalarea măștilor - rentabilă, livrată rapid și potrivită pentru automatizarea de nivel începător. Datorită sistemului modular Low Cost Automation, soluția poate fi extinsă ușor și rapid pentru a răspunde cerințelor individuale. În prezent, Breckle produce aproximativ un milion de măști pe săptămână.
Problema
Pentru a putea reacționa cât mai rapid la cererea neprevăzută de măști respiratorii, Breckle GmbH a trebuit să își restructureze rapid propria producție. Inițial, măștile au fost fabricate manual în mod elaborat. Pe măsură ce cererea a crescut, compania a dobândit expertiza necesară și a automatizat treptat producția de măști. Pe lângă livrarea rapidă și costurile reduse ale soluției de automatizare, accentul se pune pe utilizarea de componente igienice pentru producția și ambalarea măștilor respiratorii. În plus, spațiul disponibil în hala de producție este limitat, motiv pentru care mașinile trebuie să fie cât mai puțin voluminoase posibil. Pentru a se asigura că măștile respiratorii pot fi certificate ca marcă germană, materialele pentru producție nu sunt achiziționate din China. Pentru a putea ține pasul cu standardele de cost și igienă ale producătorilor străini, Breckle se bazează pe componente de la Low Cost Automation, printre altele, pentru producția și ambalarea sa foarte automatizate.
Soluția
În fiecare săptămână, patru mașini cu aproximativ 20 de angajați produc aproximativ 100.000 de măști chirurgicale și FFP2. Pentru ambalarea manuală și monotonă a măștilor sunt utilizate două sisteme de ambalare complet automate bazate pe sistemul gantry igus®. Măștile, care au trecut cu succes controlul automat al calității, sunt umplute în cutiile de carton prin intermediul unei benzi transportoare care utilizează rulmenți și arbori Drylin®, care sunt asigurați automat de sistemul gantry.
Acționate de o transmisie cu curea dințată plată, panterele drylin® se deplasează absolut fără lubrifiere și, prin urmare, îndeplinesc standarde ridicate de igienă. Pentru întreaga cinematică a robotului, producătorul de instalații Ximaj utilizează un sistem de control B&R, care la rândul său comunică cu un sistem de control D1 dryve de la igus® pentru a controla motoarele sistemului. Odată cu introducerea sistemului de asigurare a calității și a mașinilor automate de ambalare, producția de măști a fost redusă de la trei schimburi la două. În plus față de economiile de timp, există și un avantaj semnificativ în ceea ce privește costurile. Soluțiile de automatizare de la LCA se amortizează de obicei în decurs de un an. În plus, componentele optimizate tribologic nu necesită lubrifiere și întreținere. Având în vedere creșterea cererii de măști respiratorii, Breckle va continua să își extindă producția automatizată în viitor.