Wear-resistant bearings reduce weight and increase rigidity in the rear frame

Profile

  • What was needed: Plain bearings as a replacement for metal deep groove ball bearings on the lower rocker of the DW link on the rear triangle
  • Requirements: wear resistance, insensitivity to dirt, moisture and vibration, maintenance-free, low weight
  • Area of application: Bicycle industry, mountain bike technology, fully frame construction
Un ciclist de mountain bike merge cu un Ibis Ripley pe o potecă stâncoasă între două formațiuni mari de stâncă.

Problem

Solution

In over two years, our enduro team has not broken a single bushing.

Robin Wallner

Ibis Bicycles Enduro Race Team

Endurance test with the Enduro Racing Team

Bicicletă de munte cu cadru deschis la culoare și suspensie pe teren stâncos.
Lagăr de alunecare iglidur și suport pentru o piesă articulată.

iglidur® in the MTB

Bicicletă de munte cu transmisia murdară în pădure.

Our plain bearings

Lagăre iglidur aranjate circular.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță