chainflex® funcționează - garantat și certificat!

Banner cu mostră de cablu igus chainflex și marcaj UL-verified, cu garanție de 4 ani.

1989 - Crearea cablurilor la igus

Un bărbat ține un cablu Chainflex într-o hală de producție.

1991 - Testare, testare, testare

Un angajat și o cercetătoare prezintă un lanț port-cablu pentru utilizare continuă, cu garanție de 36 de luni.

2013 - Garanție pentru cabluri

Doi bărbați țin un panou cu „Garanție 36” și „până la 36 de luni garanție” de la igus chainflex.

2020 - Confirmarea promisiunii noastre de marketing

O femeie ține un panou despre garanția de 36 de luni pentru cablurile chainflex de la igus.

2024 - Extinderea garanției la 4 ani

Broșură de garanție pentru igus chainflex, cu garanție de 4 ani și calculator al duratei de viață.

Cum am obținut certificarea UL?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță