Aplicații cu alunecare pentru curse lungi

Ce este aplicația de alunecare?

Lanț portcablu glisant pe o instalație de transport, cu sistem de ghidare albastru-negru.

Aplicație cu alunecare pe o parte

Reprezentare schematică a unui e-chain glisant, cu raze de curbură, lungimile S și S/2 și dimensiunile A, B, C, D2, H2 și H1.

Lk = S/2 + K

AbrevieriSemnificație Unitate
LkLungimea portcablului[mm]
S/2Jumătate din lungimea cursei[mm]
KAdăugire pentru raza de îndoire pentru calcularea lungimii portcablului [mm]
ACanal de ghidare cu bară de alunecare
BCanal de ghidare fără bară de alunecare
CLungimea totală a canalului de ghidare

Două aplicații cu alunecare inversă

Schemă a unui e-chain cu zale și raze de curbură pentru ghidare culisantă.
AbrevieriSemnificație Unitate
S/2Jumătate din lungimea cursei [mm]
SCursă[mm]
RRaza de îndoire [mm]
H2Înălțimea liberă cu capătul mobil coborât [mm]
K2Adăugire cu capătul mobil coborât [mm]
HRIÎnălțimea interioară a canalului [mm]
ALungimea totală a canalului de ghidare [mm]

Cum găsesc soluția potrivită pentru o aplicație de planare?

Instrument online igus pentru e-chain, cu selectarea și calculul razei de îndoire, vitezei, temperaturii și cadrului.

configurator de lanț energetic

Simbol portocaliu pentru contact e-chains.

Solicitați sprijinul unui expert

Instalație de transport al cărbunelui, cu bandă transportoare și acoperire, într-o zonă industrială.

Produse asortate

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță