Modificarea limbii :

Soldering processes are categorised (according to DIN 8505) according to various aspects. A distinction is made between soft soldering and hard soldering: Soft soldering involves soldering with solders whose liquidus temperature is below 450 °C. Hard soldering, on the other hand, involves soldering with solders whose liquidus temperature is between 450 and 900 °C. Brazing, on the other hand, involves soldering with solders whose liquidus temperature is between 450 and 900 °C. Brazed joints are usually mechanically more stable than soft-soldered joints.

Acest lucru crește calitatea și siguranța, chiar și în cazul lucrului manual
Atât conexiunile sertizate, cât și cele sudate sunt potrivite pentru realizarea conexiunilor electrice. Acestea din urmă sunt de obicei preferate atunci când conductivitatea electrică trebuie să fie asigurată constant pe o perioadă lungă de timp sau când punctul de conectare trebuie să fie sigilat permanent.
Dar atenție: lipirea trebuie să fie abilă. Ceea ce pare adesea simplu la prima vedere este, la o privire mai atentă, un proces complicat care trebuie să fie stăpânit. Cartea albă prezintă cele mai grave erori în producerea îmbinărilor sudate. Folosind exemplul cablurilor și al sistemelor de transport prin cablu, se explică de ce îmbinările sudate susținute de tehnologie sunt preferabile celor realizate manual într-un mediu industrial.
Lucrarea discută, de asemenea, avantajele economice care rezultă din reproductibilitatea rezultatelor lipirii. În încheiere sunt prezentate riscurile pe care le implică lipirea manuală pentru oameni și materiale și modul în care acestea pot fi reduse la minimum.

Stație de lipit profesională la igus readychain
Inginerii mecanici și integratorii de sisteme care nu se pot baza exclusiv pe conexiunile prin sertizare trebuie să acorde mai multă atenție calității conexiunilor sudate. Aceasta este singura modalitate de a garanta că conductivitatea electrică a componentelor rămâne constantă pe o perioadă lungă de timp și că punctul de conectare este protejat permanent, de exemplu de influența gazelor sau a lichidelor.
Există și alte avantaje ale lipirii cu ajutorul mașinii:
readychain® Exemple de aplicare din practică
Nr. 1 la nivel mondial pentru cabluri de acționare compatibile cu lanțul
Gama igus® readycable® se extinde de la o selecție largă de cabluri în conformitate cu diferite standarde ale producătorilor, cum ar fi Siemens, SEW sau Beckhoff, până la cabluri pentru tehnologia video/video și cabluri Ethernet prefabricate până la CAT7. Puteți realiza următoarele beneficii de cost cu fiecare cablu în parte:

Verificat UL: igus® primește cea mai înaltă recunoaștere din partea unei organizații de testare respectate la nivel mondial
Oferim o garanție de 4 ani pentru cablurile noastre cu conștiința împăcată, deoarece cu peste 30 de ani de experiență în laboratorul nostru de testare de 3.800 m² și 700 de teste paralele, putem face predicții fiabile cu privire la durata de viață a cablurilor noastre și a sistemelor terminale preasamblate gata de conectare.
Acum suntem prima companie germană pentru care această promisiune a fost validată pentru cablurile noastre. În cadrul unui proces de certificare complex, institutul american "Underwriters Laboratories" a confirmat acuratețea declarației "igus® garanție de 4 ani pentru cabluri chainflex® și a calculatorului duratei de viață bazat pe 2 miliarde de cicluri de testare pe an". Astfel, în calitate de companie cu sediul în Köln, suntem primii din Europa a căror veridicitate a unei declarații publicitare a fost confirmată de o instituție de testare. În viitor, nici un cablu chainflex® nu va părăsi fabrica, oriunde în lume, care să nu fie etichetat cu eticheta de marketing UL cu numărul unic B129699, care se referă la igus®.
Aceste declarații privind calitatea igus® creează fiabilitate și siguranță de planificare pentru întregul dvs. proces de investiții; cu atât mai mult acum că au fost confirmate de un organism extern! Puteți citi totul despre UL verified și procesul de certificare asociat aici, gratuit:

Vă vom prezenta soluții care vă pot economisi până la 88% din timpul de asamblare, pot reduce greutatea cu până la 48% sau pot reduce costurile de depozitare la zero.
Determinați-vă potențialul individual de economisire și soluția optimă în ceea ce privește tehnologizarea și reducerea costurilor.

Conectori industriali
Conectori de alimentare, conectori de semnal și câteva mii de componente de conectori - acesta este modul în care igus® creează o disponibilitate ridicată a materialelor cu termene de livrare scurte.

Cablu vândut la metru
Cabluri vândute la metru pentru aplicații în mișcare în lanțul energetic: chainflex® îndeplinește toate cerințele de siguranță privind compatibilitatea electromagnetică, precum și standardele și orientările precum UL, CSA, EAC și multe altele.

Cabluri de acționare gata de conectare
Cu aproximativ 4.600 de cabluri preasamblate pentru motoare, servo, semnalizare și encodere, igus® este numărul 1 mondial pentru cabluri preasamblate destinate utilizării în lanțurile energetice.

Sisteme de transport prin cablu gata de instalare
Sisteme de transport prin cablu gata de instalare dintr-o singură sursă: economisiți până la 80% din costurile de proces cu ofertele noastre igus® readychain®.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h