Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
Protection for moving cables: igus® RX tube proves itself in real conditions13.11.2013
If moving cables in the workspace of lathes, milling and sawing machines need protecting, cable carriers must be chip tight, while simultaneously guiding the cables with low abrasion. For this purpose, igus® has developed its first foldable plastic energy tube, the R68 in the Energy Chain System® line of cable carriers. This latest energy tube offers comprehensive protection against chips of any size. |