Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
秒速7mの垂直走行を実現するイグスのガイドチャンネル「ガイドライトGLV」09.08.2018
速度を求められる構内物流⽤途では、速度7m/sはもはや珍しくありません。垂直 ⾛⾏(昇降動作)における「エナジーチェーン(※)」がずれないように保持するた め、イグス株式会社は「ガイドライトGLV(Guidelite Vertical)」を開発しまし た。高速ながらも安全性、軽量性および容易な取付けを組み合わせました。開放型構 造であるため、反響による騒音も低減されます。 エナジーチェーン用のガイドチャ ンネルは、製造現場で特に⻑距離⾛ ⾏でエナジーチェーンの上部⾛⾏部 分が下部⾛⾏部の上をスライドする 場合に使用されます。物流において は、速度が遅い垂直使用が多く、そ の場合エナジーチェーンは重⼒に従 って動くのでガイドチャンネルは必 要ありません。しかし現代のシステ ムではそうでないことがあります。 速度が7m/sを超える場合では、事故 を回避するため、エナジーチェーン は安全性を確保しなければなりませ ん。従来一般的に使用されてきたガ イドチャンネルは板⾦製でカバー型 でした。しかし、覆われたままの形 状は取扱いが難しく、取付けも手間 がかかります。加えて、カバー型は 反響空間を形成するため、エナジー チェーンの運転音が増幅されます。 一方で、開放型の「ガイドライトGLV」はまさにこの課題に取り組み、超⾼速な昇降 用途に、静音⾛⾏と容易な取付けと⾼い安全性をデザインに取り込みました。 |