Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
IMM家具展上的新品:采用igus 3D打印弹簧的时尚葡萄酒柜22.03.2018
今年的IMM德国科隆国际家具展拥有11个展厅,占地面积达14.1万平方米,再次成为全球最大的家具盛会。在这里,家具行业的创意者们展示了各种设计和材料都独具匠心的新产品。 其中来自汉堡Gsechs应用科学大学的15位木工技术人员展示了由柚木/橡木、软木和石板制成的非常优雅的葡萄酒柜系列。而其中采用了免润滑且免维护的igus滑动轴承组件的旋转门设计更是独具匠心。 2018年IMM德国科隆国际家具展于1月15日至21日举行。众多公司和设计师在这里向全世界的观众展示了他们的新颖设计。来自汉堡Gsechs应用科学大学的15名学生也打造并展示了他们的作品——一个名为Dolio的葡萄酒柜系列,这个名字来源于拉丁语单词“dolium”(桶)。 这个系列的项目构思源自于一个以“不同凡响的打开方式”为主题的任务。在尝试了各种不同的原型之后,他们在数月内设计并制造出了20件的小系列家具。Dolio是一个立式的葡萄酒柜,可内置五瓶酒。一扇弧形的带有钢配件的石板饰面门可以绕着酒柜主体旋转360°,形成封闭空间。 为了确保旋转门能流畅地滑动,他们在钢配件上使用了极具耐磨性和低摩擦系数的iglidur B160耐磨带条。 此外,学生们决定自制锁门的弹簧。Jorrit Burmeister表示:“经过测试,我们决定采用igus的iglidur I150耐磨丝线来打印工程塑料弹簧夹。这种工程塑料坚固且适用性广,而且极具耐磨性,可以承受Dolio酒柜的持续载荷。” 易加工的免润滑耐磨部件 除了iglidur I150以外,运动塑料专家igus还有另外五款免润滑且免维护的iglidur耐磨丝线来满足不同行业的应用,例如需要永久负载或耐化学性的应用。这六款耐磨丝线的共同点是比3D打印标准材料高50倍的耐磨性。采用igus耐磨丝线进行3D打印是一个非常好的选择,尤其是复杂运动耐磨部件的小批量生产。igus还为没有3D打印机的客户提供3D打印服务,即采用iglidur耐磨丝线及专用于齿轮的激光烧结材料iglidur I3和iglidur I6制成客户所需的耐磨件。客户可以在线上传自己的应用参数,选择材料,计算价格和直接订购所需的耐磨件。 |