Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
采用igus运动塑料的无人机追踪害虫更轻巧灵敏28.11.2017
FitoStinger无人机是由西班牙TSA中心研发的。无人机配备了伸缩臂,可以精准喷洒杀虫剂。为了准确定位防治受虫害影响的区域,无人机必须坚固且轻便。因此,无人机采用了运动塑料专家igus研发的直线导轨,它由一个极轻的碳纤维导轨和一个塑料滑块构成。导轨所用材料满足所需的强度和刚度,同时重量极轻。这意味着无人机能在空中极其灵活地飞行,并且所需的驱动力更少。无人机的故障防御功能要求供能电缆和软管在倾斜、转向或旋转运动中不会和其他部件缠绕。这一要求也已经通过E2微型拖链系列和igubal基座轴承来实现了。 运动塑料在无人机应用中的优势 除了应用于虫害防治的FitoStinger无人机,igus滑动轴承也被应用于航拍、监测和货物运输无人机中。相较于金属轴承其优势很明显:塑料轴承有益于实现无人机的多样化运动,便于户外使用,同时重量轻、免润滑、免维护。 FitoStinger无人机是角逐今年manus奖项的541个参赛作品中的一个。比赛展示了各种激动人心的滑动轴承应用,奖金最高达5000欧元。更多2017年manus奖的参赛作品和获奖者的详细信息,可登陆www.manus-award.com查看。 |